This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 HD-SDI 转换为 MIPI CSI-2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613188/convert-hd-sdi-to-mipi-csi-2

大家好、  

我有一个问题、希望您能帮我。

TI 是否有 将 HD-SDI 转换为多个低速流 MIPI CSI-2的解决方案(参考设计)。

最好的再加勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    遗憾的是、我们没有单个 IC 解决方案来执行此操作。 SDI 到其他接口输出的转换通常通过 FPGA 或 ASIC 实现。

    但是、我们确实拥有信号调节产品、例如电缆 EQ 器件、它们在进入 FPGA 之前对 SDI 信号进行调节。

    谢谢、

    Michael