This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:双向差分转单端 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD77, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614118/am26ls32a-bi-directional-differential-to-single-end-ics

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件:SN65HVD77THVD1500

您好!

     我正在尝试将 绝对编码器(SSI 接口)与 AM437x 的 PRU 连接。 该编码器需要来自主器件(即 AM437x)的时钟+、时钟信号、并提供数据+和数据-信号。 为了转换差分输出 Data+和 Data-、我可以使用 AM26LS32 (我之前已经在另一个发送 A+、A-、B+、B-、Z+、Z-信号的伺服电机中尝试过这种方法)。 我的问题是、将 AM437处理器的单端时钟输出转换为时钟+、时钟信号、并使用单个 IC 将编码器的数据+和数据-信号转换为3.3V 单端数据信号。 是否有任何双向 IC 可将差分信号转换为单端信号、将单端信号转换为差分信号。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Puneeth、

    是的、在两个方向上进行转换的器件通常称为收发器。 如果您需要同时双向转换、则可以使用全双工收发器。 SN65HVD77就是其中一个可与3.3V 信令搭配使用的器件示例。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    您能否建议使用5V 单端到差动信号转换器(非双向)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Puneeth、

    THVD1500器件在这里似乎是一个很好的选择。 它还内置了接收器、但不需要在单向(仅发送)应用中使用。 (您只需断开 R 输出并将/RE 引脚拉至高电平即可禁用接收器)。

    最大