This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2148:具有限流器和 ESD 保护的 USB LDO?

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609303/tps2148-usb-ldo-with-current-limiter-and-esd-protection

器件型号:TPS2148
主题中讨论的其他器件:TPS2052C

尊敬的团队:

我正在寻找一个具有限流器(两个通道,每通道0.5A 限制)的 USB LDO ,它可以在1毫秒内处理1A 峰值,而不会发出警报。

如果 包含 ESD 保护,这是一个额外的好处。

TPS2052C 是否可以满足这一要求?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的、您可以为设计选择此器件。