This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:如何测试 DS90UB949-Q1EVM 和 DS90UB948-Q1EVM 对

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, DS90UB948-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613386/ds90ub948-q1evm-how-to-test-the-pair-of-ds90ub949-q1evm-and-ds90ub948-q1evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1EVM

您好!

我尝试测试串行器和解串器对、但它不起作用。 在设置配置中、我将一台笔记本电脑作为摄像头或视频源连接到串行器的 HDMI 端口、并将解串器(即 LVDS)的输出连接到逻辑分析仪、但逻辑分析仪上未显示任何波形。 此外、我尝试了示波器、但它没有显示任何波形。 我拥有的所有显示屏都是 VGA/HDMI、因此我必须使用逻辑分析仪和示波器来测试器件。

我目前不关注视频应用。 我只想在两侧发送和接收数据。 此外、当我打开串行器和解串器电源时、所有设置都是默认设置、并且我没有进行任何更改。 如果您能帮助我测试器件、我将非常感谢。 我的最后一个问题是、为了测试这些产品的视频应用、我应该购买哪种类型的显示器?


谢谢、

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、我们将审核并向您提供回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、这与您创建的其他线程是否相关? 它似乎用于同一主题、如果是这样、我们可以关闭一个主题。
    e2e.ti.com/.../611935
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的考虑。
    不可以、它们不完全相同、但您可以关闭前一个案例。 请勿关闭此案例。 我正在等待您的回答。

    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milad、
    如何将949连接到948?
    1) 949的 P1 (DOUT[1:0]+/-)到 J1 (RIN[1:0]+/-)到948?
    2) 2)根据 EVM 用户指南对跳线和开关进行仔细检查
    3) 3)您是否在任一电路板上都具有 I2C 访问权限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    1)是、但我在它们之间仅连接一根同轴电缆、因为根据数据表、它能够使用一根物理电缆。(D0 +连接到 RIN0 +)
    2)正如我在第一个帖子中所说、所有跳线和开关都是默认情况。
    3) 3) I2C 访问是什么意思? 我检查了两个硼上的 I2C 引脚、SCL 和 SDA、它显示了一些波形。 请更详细地解释您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    1) 1) DS90UB949-Q1EVM 和 DS90UB948-Q1EVM 默认配置为使用 STP 连接器。  SMA 未连接、因此连接一根同轴电缆将不起作用。  如果您使用同轴电缆、则需要对电路板进行更多修改、并且您需要使用四(4)根与起点长度相同的同轴电缆。 我需要更多时间来整理您需要的修改。

    2) 2)我提出的原因是我不想假设任何内容。

    3) 3)立即不要担心这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    我认为修改电路板需要时间。 请告诉我如何准备 STPS 连接器?
    我在亚马逊和 Ebay 上搜索、但我找不到与您的设备兼容的内容。
    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milad、

    您很难找到电缆。  这是一种 OEM 汽车电缆、不向公众销售。

    我们有一些旧的电缆、我们没有使用这些电缆、我可以将这些电缆提供给您。

    您的地址是什么、因此我可以向您发送样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。 如果你尽快把这一信息发给我,我将非常感激。
    下面是我的邮政编码:V6T1Z4
    地址:不列颠哥伦比亚省大学,地址:Macleod 大楼2356主商场,3楼,332室 加拿大卑诗省温哥华市

    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一些问题。 如果你回答我的问题,我将非常感谢。

    在查看相关数据表时、我意识到有一个反向控制通道被视为将一些控制位从解串器发送到串行器、这是我理解的。 您能否告诉我该反向通道的用途是什么? 评估板上为此目的提供了哪些输入和输出?

    其次、似乎系统中嵌入了8个音频通道 TDM。 现在、我的问题是、如果它们是可选的、并且我可以选择其中一个、根据在每个时间帧中选择的通道、将数据传输到解串器? 实际上、除了视频源之外、我还有一个传感器、该传感器的信号应传输到接收器(解串器侧)。 因此、如果有8个可行的通道、我可以使用其中一个通道分配给我的传感器。
    如果可以清除它,将不胜感激。

    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否将电缆发送给我?
    您能告诉我预计的配送时间是什么时候?
    谢谢。

    此致、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否成功将电缆发送给我?
    您能告诉我预计的配送时间是什么时候? 谢谢。

    此致、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否成功向我发送了样片? 我正在等待您的回复。

    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milad、
    抱歉、我发现我不允许将此电缆运送到其他国家/地区。 我能做的最好的事情就是发送到 TI 办公室。 您在哪里有 TI 办事处?

    此致、
    Darryl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darryl:

    感谢您的回答。 遗憾的是、我在温哥华没有看到任何 TI 商店。 您能否帮助我更改评估板的默认设置、以便使用 SMA 端口和同轴电缆而不是 STP 电缆? 我正在等待您的回复。 谢谢。

    此致、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darry、

    我有另一个问题。 如果我仅使用一根同轴电缆连接串行器和解串器、它们是否能够发送和接收视频数据? 如果是、质量是否仍然是1080p、还是会降低到较低的质量?

    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反向控制通道是将信息从 DES 发送到 SER。 例如、I2C、GPIO 可用于将 DES 的信息发送到 SER 以及其他内部管理信息。
    I2S 必须具有至少1MHz 的 I2S_CLK、I2S 音频通道才能工作。