This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 延迟

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613787/dp83867cs-sgmii-latency

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867E

你好

RGMII 至 MDI 延迟有详尽的文档记录。 您能告诉我 SGMII 至 MDI 以及 MDI 至 SGMII 的延迟(最小值和最大值)吗?

谢谢

马克·格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有没有人可以帮助我吗?

    DP83867E 器件似乎具有更好的 SOF 时序、因此我对此更感兴趣。

    有人能告诉我 SGMII 接口的最小和最大延迟吗?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    很难准确测量 SGMII 延迟、因此很难获取最小值-最大值信息。 您能否简要介绍一下应用以及最小-最大延迟在应用中的重要性?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我希望使用数据包的接收来触发系统中的某个东西。

    我会在精确的时间发送数据包、但随后需要通过 Tx PHY 通过 SGMII 端口、从 MDI 端口、通过线缆、然后进入 Rx PHY 的 MDI 端口和 SGMII 端口。 我需要知道 Tx SGMII - MDI 和 Rx MDI - SGMII 的延迟。 我不太关心总时间、但最大值和最小值之间的差异为我提供了一个对我很重要的抖动值。

    我知道、借助 SFD 标志、我可以节省 Rx PHY 的延迟、这对我来说对于这个特定的芯片来说非常有趣。

    规格显示了 Tx RGMII 至 MDI 和 Rx MDI 至 RGMII 的标称时间、但不显示最小最大值 对于我来说、SGMII 更好、因为我在 MAC FPGA 上使用的引脚很少。

    你可以帮帮我吗?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我正在努力获取预期的延迟信息。 这不是我们在数据表中发布的内容、因此我们必须离线讨论。

    此致、
    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这方面是否有任何进展?
    这话什么意思、请将其脱机? 您会给我发送电子邮件以获得答案吗?
    谢谢
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于很难在工作台上测量延迟、我们正在努力获取仿真数字。 我们可以使用 E2E 的私人消息功能进一步讨论此项目。

    此致、
    Aniruddha