This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:充电速度不快

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612255/tps2513-it-is-not-fast-charging

器件型号:TPS2513

我使用以下配置。

我测试了 Samsung Galaxy S6。 它正在为它充电。 电流约为1A、但不会升高。 而且手机不能识别快速充电器。 我也试过 iPhone。 相同的故事。 我应该如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些因素会影响充电电流:

    1.您是否使用了长电缆?

    2.您的电源电压是5V 吗?  请稍微提高电压、如5.25V

    3.如果您的电话已充满电或几乎已充满电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们测试了 iPhone 和 Android、下面测试了 Galaxcy S6的条件。 它已充电%65。 总线电压为5.5V。 我们得到了相同的结果。 没有快速充电器的迹象。 我们甚至将器件从 TPS2513更改为 TPS1513A。 相同的结果。 充电电流不超过1.2A。 还有其他需要尝试的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    此外、对于 Galaxy S6、D-和 D+线路的电压均为0.91V。  这是否应该不是1.2V?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我们发送原理图吗?您是否有一些波形? (VBUS、D+、D-、ILOAD)