This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:关断

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613932/ucc21520-shutdown

器件型号:UCC21520

你(们)好

该器件是否具有热关断保护?

我们的客户在其电路板上使用该器件。 但是、有时它会在运行期间关闭。 然后、它在重新启动时再次正常运行。

您认为关闭的原因是什么? (很抱歉。 我们没有任何详细信息。 我们现在正在调查细节。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    UCC21520没有热关断保护。

    您能否发送原理图和关键波形以调查关断原因?

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    感谢你的答复。

    当它停止时、输出变为低电平。 我认为该器件没有任何关断功能(保护)。 对吗?
    (这就是我询问热关断的原因。)

    我询问客户更多详细信息。 如果我得到了反馈、我将向您提供反馈。

    请告诉我该器件是否具有任何关断保护或功能。
    (我知道该器件具有 UVLO 功能。 但是、我认为 UVLO 状态不会保持这么长的时间。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    除了 UVLO、UCC21520没有其他关断保护功能。

    我们期待收到客户提供的更多信息。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    只需检查一下这个问题的结果是什么? 解决了吗?

    谢谢