This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:无变压器连接

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612659/dp83848i-transformerless-connection

器件型号:DP83848I

我们来看看如何将 DP83848I 与 KSZ8895以太网交换机配合使用、从而在两个开关输出上实现无变压器连接。 在一种情况下、PHY 到 PHY 的连接在同一电路板上约为3.5英寸。 第二个连接大约为9英寸。 这两个电容耦合。

应用手册 AN1519提供了有关与 DP83848 PHY 建立无变压器连接的信息、因此这似乎是可行的。 我们有几个问题:

1. TI 是否有与 KSZ8895无变压器连接的经验? 我确实看到了另一篇论坛文章、该文章涉及这两个器件之间的无变压器连接、如果以100Mb/s 全双工模式运行、这似乎是可以的。

2、需要 PHY 以正确的模式从捆绑设置中启动。  我在 DP83822上找到了一篇论坛文章、其中似乎需要将保留寄存器位更改为输出 MLT-3波形。  这是否适用于 DP83848I?

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/572998?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=transformerless 

此外、还看到了有关 DP838117在不使用变压器的情况下生成 MLT-3波形时出现问题的论坛帖子。 只需验证 DP83848I 就不会出现此问题。  

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/239397/838117?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=transformerless#pi239031350=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    无变压器应用已通过 TI PHY 到 TI PHY 的连接进行测试、因此遗憾的是、我们没有 KSZ8895的测试结果。 如果 KSZ8895可以在无变压器的应用中工作、则建议的设置应该起作用。 但是、必须对系统进行测试以进行确认。

    不可以、该帖子中提到的寄存器0x404设置仅适用于该特定的 DP83822应用。 DP83848I 不需要该寄存器设置即可在无变压器应用中运行。

    只要满足 PHY 的设计要求、它就可以在无变压器应用中工作。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我还有一个关于无变压器应用中的 DP83848I 的问题。  

    TI 是否会建议执行测试来验证无变压器以太网连接的稳健运行?  

    应用手册介绍了运行标准 IEEE 合规性测试以及查看抖动、TX/Rx 返回损耗和 VOD 等关键100Mb/s 参数。 是否还有其他参数需要验证?

    此计划应用不使用 Cat5布线、而是使用 PCB 板布线互连。 一个大约3.5英寸、另一个大约9英寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我建议进行合规性和误码率测试、对于误码率测试、需要具有数据包分析功能的 MAC。 MAC 将需要发送以太网数据包、然后分析传入的数据包是否存在位错误。

    可能还会对系统进行其他测试、但这些测试实际上取决于客户的需求。 从系统级别来看、以上两项测试将有助于验证设计是否正常。

    此致、
    Aniruddha