This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2071EVM-159:如何使用此 EVM

Guru**** 2558220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612524/tps2071evm-159-how-to-use-this-evm

器件型号:TPS2071EVM-159

大家好、

此 EVM 是否适用于 Windows 7?

尽管它对应于 USB 1.1和2.0、但是否有任何方法仅使用 USB 1.1?

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    任何人请回答。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、
    此 EVM 在2000年用于 Win98和 Win 2000、可能无法用于 Win 7。
    如果手头有 EVM、建议您尝试一下。
    我们还将订购 EVM 并让您了解结果。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、
    它可以与 Win 7配合使用。 它也适用于 Win 10、它只使用通用 USB 集线器驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael San、Feifei San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致
    高志林