This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1EVM:ALP 开发套件配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613319/ds90ub934-q1evm-alp-development-kit-configuration

器件型号:DS90UB934-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:ALPDS90UB914A-Q1

当前可用的 ALP 版本1.56不包含 UB934评估套件的配置。  该套件的用户手册介绍了 ALP 版本1.57的用法。  是否有人可以为我提供该器件 ALP 软件的正确版本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、此主题已分配给应用程序以查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有听到任何消息。 是否有更好的论坛来解答此问题或我可以联系的人员? 这会延迟我的开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.57版为某些 PC 平台带来了一些问题、因此软件恢复为1.56。
    如果934的 ALP 配置文件未自动安装,则可以在中手动放置此文件夹:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.56.0010\Profiles\
    文件夹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  是否有链接可下载具有 UB934配置的文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系您当地的现场支持人员、他们应该能够提供此文件(通常小于100k 字节)。
    同时、您可以打开 DS90UB914A-Q1等任何器件、并使用"Scripting"选项卡发送直接 I2C 命令。