This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:正向通道上的 DS90UB949位错误率检测

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612694/ds90ub949-q1-ds90ub949-bit-error-rate-detection-on-the-forward-channel

器件型号:DS90UB949-Q1

团队、

DS90UB949-Q1的正向通道上是否有误码率计数器(或找出错误的方法)?

我看到一个寄存器、如果错误上升到高电平、该寄存器将解锁并重新锁定器件、但我们是否有办法确定(并能够读出 )错误的确切数量、以及错误的类型(即视频错误与其他类型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    这已分配给应用程序以查看并响应您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 BIST 模式下、正向通道中的错误可在解串器侧进行计数、并可通过解串器上 I2C 寄存器的双向回读进行访问。
    在任务模式下、解串器导通引脚上的单一错误、错误计数器仅在 BIST 模式下工作。
    在串行器侧、只有 LOCK 和 LINK DETECT 状态位可用。

    当视频正在传输时、可以选择启用 RGB 校验和并从解串器读回 RGB 校验和的状态。 尽管这不会增加、但 RGB 校验和会标记自读取时最后一次清除寄存器以来的任何视频错误。

    此致、
    Liam