主题中讨论的其他器件: TPS2561
大家好、
我在使用 TUSB4041I 时遇到问题、使用大约2周后、集线器的某些 USB 端口在插入时无法识别电话(lsusb 无法找到、或 Ubuntu 中的 tail)。 仅在三星手机上收费,甚至在 iPhone 上也不收费或识别。
我连接集线器的过流引脚以保护 IC TPS2561DRCR
这是我的配置:
Reg05: fullPwrMgmtz = 1 (端口电源开关状态报告被禁用)
REG06: Baten [3:0]= 0x0F (启用用于电池充电支持功能)
Reg0A: HiCurAcpModeEn = 1 (高电流分压器模式被启用)
cpden = 1 (在自动模式下启用器件连接检测)
RegF8 = 1 (有效配置)
请给我一些建议。
此致。