This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:用于 DisplayPort 的 HPD

Guru**** 2562020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610034/tps65986-hpd-for-displayport

器件型号:TPS65986

尊敬的先生  

5月应用正在对接(Type C DP UFP)

当我先插入 DP 电缆和 TypeC 电缆,然后再插入电源插孔时,显示器无法正常显示。

我需要重新插入 DP 电缆、然后显示器可以正常显示  

您对如何解决此问题有什么想法吗?

我是否知道 HPD 信号需要等待 TPS6598x CC 通信完成或进入显示交替模式?  

最小 IRQ 时序的值是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    最小 IRQ 时序、可 在数据表的第6.24节 HPD 时序要求中查看。 在电池电量耗尽模式下使用986EVM 并进行 PR 交换 和 DR 交换以便显示器正常显示时、不会出现问题。 如果可能、您能否使用 LeCroy PD 分析仪提供 PD 布线?

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy

    是的!! 我禁用了电源角色交换功能,但原理图中仍有电池电量耗尽  

    我只想在我的 typedC 端口上使用电源和 DP 灌电流

    我的测试设置是  

    TPS65986EVM 集 DP 拉电流和灌电流(CFG 1)

    我的板是 DP 灌电流和电源12V/3A

    我遇到问题  

    如果我使用下面的参考代码设置,当我拔下电源插孔时,TPS65986EVM 将从电源设备更改为电源设备  

    当我重新插入电源插孔时,TPS65986EVM 仍然保持电源不变,不会变为电源

    当我使用以下设置时,当我先插入 DP 和 TYPEC 电缆,然后插入电源插孔时,DP 无法正常显示  

    我的目标是  

    1,当我先插入 TypeC 和 DP 电缆,然后插入电源插孔时,DP 显示屏可以正常工作  

    2.当我拔下电源插孔时,TPS65986EVM 不会变为电源,而此时我重新插入电源插孔,我的主板可以为 TPS65986EVM 提供12V/3A 电源

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果没有来自 PD 分析仪的 PD 布线、则很难进行调试。 您能否提供 PD 跟踪信息并使用调试模式下的应用程序自定义工具发送以下条件的快照:

    • 正常工作条件
    • DP 电缆和 USB Type-C 电缆插头(无电源插孔)
    • 连接了电源插孔

    我现在的一个问题是您的电路板和 TPS65986EVM 之间是否正确检测到 HPD。 如果我错了,请更正我,使用最近的消息, 您的设置 看起来像 笔记本电脑->986EVM -您的主板-> DP 显示器。  我是正确的吗?

     您在电路板上使用的是哪种类型的 PD 器件?

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我注意到您没有回答这个帖子。 如果您对此没有任何其他问题、我将关闭此主题。

    此致、
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您是否能够解决您的问题? 您是如何获得 DP 通过的?

    谢谢