This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:MICR 事件

Guru**** 2567915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613059/tps65983b-micr-event

器件型号:TPS65983B

您好!

在 TPS65983应用中、可将 GPIO 配置为 MICR 事件。

在 TPS65983b 应用中、我没有看到此事件。

是否有其他方法来配置它?

非常感谢、

Aviva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aviva:

    请使用 TPS65983的最新配置工具、此处提供 GPIO 事件。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好、

    问题在于、我正在使用的其他 GPIO 事件不在 TPS65983工具中、尤其是 DP 或 USB 低电平有效事件。

    是否可以在任一工具中实现所有 GPIO 事件?

    在任何情况  下、我都尝试使用 TPS65983工具通过 MICR 事件配置 GPIO2、并且 GPIO 根本不会触发。

    请给出建议。

    非常感谢、

    Aviva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aviva:

    很抱歉、我们没有集成所有这些 GPIO 事件的模板。 这是否仍然是一个未决问题? 如果是、我将看到83B 上的 GPIO 事件可以替代 MICR 事件。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好、

    是的、是的。 如果能够做到这一点,我将不胜感激。

    谢谢、

    Aviva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aviva:

    83B 工具中 MICR 事件的替代项为:"HV or EXT Sink Event (软启动后为高电平有效)"

    谢谢、
    Eric