This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986EVM:TPS65986EVM + DP-EXPANSION-EVM

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608928/tps65986evm-tps65986evm-dp-expansion-evm

器件型号:TPS65986EVM
Thread 中讨论的其他器件: DP-EXPANSION-EVM

尊敬的先生  

我们测试 TPS65986EVM + DP-Expm EVM、USB3.0硬盘只有 USB2.0数据速率  

我们强制 TPS65986EVM 为双通道 DP、USB3.0硬盘仍然无法检测、但显示功能正常  

下面是测试图片和代码,请帮助确认

e2e.ti.com/.../USB3.0-Fail-on-TPS65986EVM.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以向我发送.pjt 模板、 还是使用默认恢复固件? 如果是、您尝试了哪个配置 ID?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery  

    PJT 文件、如下所示、我们强制 TPS65986使用双通道 DP 和双通道 USB (键入)  

    由于 EVM 默认设置不能强制为双通道 DP 和双通道 USB、因此我使用3.05版本软件进行修改  

    当我使用低于 PJT 的情况下、BTW DisplayPort 可以正常输出

    e2e.ti.com/.../3718.USB3.0-Fail-on-TPS65986EVM.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    好的、我将首先尝试使用恢复 FW 进行双通道工作、然后我将查看您的.pjt。

    是否使用 DP 监视器作为 DP 接收器?
    您是否使用 C 型笔记本电脑枚举 USB3闪存驱动器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff

    1.是的!! 用于 DP 接收端的戴尔显示器和 TPS65986EVM (笔记本电脑 typedC 源设备至 TPS65986EVM 接收端)
    2.是的!! 使用 Dell Latitude 和 TPS65986EVM 源端和 Intel TypeC PC 源端
    所有结果都相同
    我使用"USB viewer"进行检查,只能检测到 USB2.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的回复将延迟至星期一、我正在本周剩余时间参加培训。 抱歉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff

    我可以有好消息吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我今天能够开始测试、目前无法使用默认/模板使 DP 正常工作。 我将进入 DP 模式、但监视器没有 HPD。 我的团队以前已经将此测试设置用于工作、因此我将使用他们的输入更新您的 tomorrow。 感谢您的耐心等待。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    只是想让您知道我仍在处理这个问题。 我能够使用 Type-C 堆叠板 DP 源代码进行工作。 它不适用于 Type-C 戴尔 DP 源代码。 可能是固件工具版本或中的驱动程序之间不一致。 我将尽快更新您的最新信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery  

    我使用的 Dell Latitude type-C 笔记本电脑可以正常显示 TPS65986EVM +DP-EXPANSION-EVM

    但  无法使用 TPS65986EVM +DP-EXPANSION-EVM 检测 USB3.1 USB 闪存驱动器

    等待您的好消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    出于某种原因、我仍然无法看到 Windows Type-C 笔记本电脑的 HPD。 我将尝试更新驱动程序、如果不起作用、则在应用程序团队的其他成员中循环。

    在模板中、您是否查看 GPIO8以了解您是否具有 USB3连接? 对于我的工作情况、我不会看到 GPIO8变为高电平、但是 USB3连接在数据状态寄存器中有效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果您不再有任何疑问,我将关闭此主题:)

    谢谢