This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:PCIe 开关

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607075/tps65983b-pcie-switch

器件型号:TPS65983B

您好!

是否有与 PCIe 开关配合工作的 TPS65983B 的任何可用参考设计、例如16通道、16端口 PI7C9X2G16PR。

此致、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Djs、

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 另一个选项是 pex8619。  我认为您无需再为 pex86系列器件签署任何内容。  任何 Gen2 PLX 或 IDT 都可以作为起点。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Djs、

    没有采用 PCIe 开关的 TPS6598x 参考设计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、DJ

    如果您不再有任何疑问,我将关闭此主题:)

    谢谢