This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 TPS65987 PD 电源提供器功能和 OCP 问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610020/asking-for-the-tps65987-pd-power-provider-capability-and-ocp-question

主题中讨论的其他器件:TPS65987

大家好、
Cusotme 希望在监控器应用中使用 TPS65987。
TPS65987支持电源能否通过 PP_HV1和 PP_HV2内部开关提供20V/3.25A (65A)和20V/5A (100W)? 如果是、您是否提供了参考原理图?

TPS65987是否具有过流保护功能?

谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    TPS65987不是已发布的产品。 我建议您与当地销售团队讨论、以接收有关此产品的所需 NDA 材料。

    此致、
    Atiq