This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:SIN/IR_SIN 输入引脚 TR/TF 最大值和最小值

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613830/tusb3410-sin-ir_sin-input-pin-tr-tf-max-and-min-values

器件型号:TUSB3410

大家好、

我的客户想知道 SIN/IR_SIN 输入引脚 TR/TF 最大值和最小值。
我在数据表和 E2E 中搜索了这些值、但找不到它们。

如果此输入引脚需要 TR/TF 限制、请告诉我它们。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是 RS232还是 RS486?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:San、

    感谢你的答复。

    客户可以同时使用这两者。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio-San、您好!

    以下是请求的数据。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:San、

    感谢您的回答。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺