This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB8020B:Linux 驱动程序

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608858/linux-tusb8020b-linux-driver

器件型号:TUSB8020B

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我的客户希望在基于 Qualcomm 的平板电脑项目上使用 TUSB8020B、并且他们需要此器件的 Linux 驱动程序。 我们是否有用于 TUSB8020B 的驱动程序?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caglar 您好、

    TUSB8020B 使用通用 USB 集线器驱动程序。 TI 不提供集线器驱动程序、它们应该是标准 Linux 版本的一部分。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    他们需要一些帮助才能在 Linux 上找到相关器件。 集成到 Linux 中的哪个驱动程序可以驱动此部件? 它们需要进行 GPIO 配置、即使它集成在 Linux 上。
    如果在 BSP 上不可用、他们需要从主线 Linux 内核中获取。 哪个模块与此部件相关?

    此致、

    Caglar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    您可以使用 lsusb -t 命令来确定为集线器加载了哪些驱动程序。 我认为它应该是 USB/core/hub.c 或类似的。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    如果您有任何疑问、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    客户对反馈没有提出新问题。 如果有任何新问题、我会随时向您发送。

    此致、

    卡尔加尔语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我的客户在电路板上建立和运行电路时遇到问题。 他们要求我查看他们的原理图、看看是否正常。

    您能告诉我如何将原理图发送给您吗? 我无法在此处发布它。

    此致、

    Caglar Cihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、请接受、以便您可以向我发送包含原理图的私人邮件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我上周通过私人邮件发送了文件、您是否能够进行检查?

    此致、

    Caglar