This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:USB-2-MDIO 的来源会非常有帮助

Guru**** 2616425 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610056/usb-2-mdio-source-of-usb-2-mdio-would-be-very-helpful

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件:Energia

使用 LaunchPad 通过脚本对开关器件进行编程、这是一项积极的工作。 最初仅用于研究器件、现在希望在设计中采用工作模式来设置多个开关芯片。 已安装 CCS 和 Energia 并浏览了 USB-2_MDIO 示例。 可以在这个地方看看,但还没有找到,你能给我指正确的方向吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    让我看看我是否可以为您跟踪它、我会联系您。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们不会公开提供 USB-2-MDIO 源。 我可以与您共享一个高级算法来构建您自己的代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    非常感谢、您可能猜到的 USB-2-MDIO 方面是软件的 MDIO 部分、我们在实施 MDIO 协议时遇到了问题、因为我们看到的一些示例会导致时钟和数据一起变化。 是的、我知道原始规格是这样的、您通过跟踪或芯片设置来实现延迟、查看 LaunchPad、您似乎没有选择该方法、因此我假设时钟和数据计时的设置在 USB-2-MDIO 的软件中?

    我的建议是使用 MSP430G22553等器件或在生产中使用表面贴装 Vairiant 设置器件、然后进入睡眠模式并释放 MDIO 和 MDC 线路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    在该图上为我们的客户说什么? 我不希望他们等太久、您能提供的任何帮助都很棒。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nich

    不知道您是否看到过我给 Rob 的最后一条消息、具体如下:

    非常感谢、 可能猜到的 USB-2-MDIO 方面是软件的 MDIO 部分、我们在实施 MDIO 协议时遇到了问题、因为我们看到的一些示例会导致时钟和数据一起变化。 是的、我知道原始规格是这样的、您通过跟踪或芯片设置来实现延迟、查看 LaunchPad、您似乎没有选择该方法、因此我假设时钟和数据计时的设置在 USB-2-MDIO 的软件中

    我的建议是使用 MSP430G22553等器件或在生产中使用表面贴装 Vairiant 设置器件、然后进入睡眠模式并释放 MDIO 和 MDC 线路。

    自从那时以来、我一直在研究 MDIO 通信、我不是唯一一个出现问题的通信、它似乎分布在许多 PIC 制造商中?

    这是一个大问题吗?

    源代码为何不可用?

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很抱歉、我们无法共享此工具的源代码。
    如果可以帮助您进行开发、我们可以通过伪代码和基本实现过程来共享。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢您、这将是一个很好的、对这个系统来说是全新的、下一步是什么?

    此致
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    伪代码等的状态

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick

    只是询问信息的 ETA。

    此致
    Steve