This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:拓扑问题

Guru**** 2917780 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112, SCANSTA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613200/scansta112-topology-question

器件型号:SCANSTA112
主题中讨论的其他器件: SCANSTA101

您好!

         下面是客户拓扑。 它们有18个 JTAG 器件可供扫描、因此从 BMC 连接3个菊花链 SCANSTA112以满足此要求。 它是否适用于以下拓扑? 我们是否有任何面向客户的参考设计? 谢谢你。   

         

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    请允许我在几天内查看方框图、看看我是否可以提供任何文档作为该设计的参考。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    此拓扑是否有任何更新? 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、SCANSTA112器件可以菊链形式连接。 如果它们以菊花链方式连接到同一背板、通常建议在 Scanbridge 模式下运行、因为用户通常需要一种方法来分别访问/寻址每个 SCANSTA112器件以进行系统设置。

    我建议查看 SCANSTA112设计者参考 以了解有关如何控制 SCANSTA112的信息。 另一个很好的资源是 SCANSTA101设计指南: SCANSTA101_Design_Guide2010.pdf

    遗憾的是、除了这些参考文档外、我们无法提供更多支持、因为支持这些产品的原始团队在 TI 已不复存在、并且我们对这些产品的剩余专业知识有限。

    此致、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

            感谢您的回复。 我们还有另一个案例。 客户 有5端口 JTAG 器件(CPLD /插槽卡…)。 它们只需要外部硬件设置引脚的 JTAG 多路复用器来选择哪个端口 JTAG 器件。 它们不需要菊花链拓扑。

            下面是一些问题。 您对此有什么意见吗? 谢谢你。  

     

    问题:

    1. 是否低于 SCANSTA112的拓扑工作?
    2. 我们是否有任何按客户拓扑分类的参考原理图?
    3. 如果通过外部硬件设置引脚进行多路复用、我们需要选择 SCANSTA112的拼接器模式、对吧?
    4. 如何为硬件设置引脚配置和选择不同的端口?  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们确实有 SCANSTA112的 PDF 原理图、但遗憾的是没有更多可用的 EVM、并且没有计划重新制造此电路板、因为我们不再能够访问设计文件。

    STA112 Schematic.pdf

    请仅将 PDF 原理图用作参考。

    是的、您需要使用拼接器模式和 LSPsel (0-6)从外部选择不同的端口。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果您的问题是在2个 CPU 菊花链上(如下面的红色圆圈所示)、我认为两个 CPU 菊花链只是意味着边界扫描菊花链中将使用两个 CPU。 我认为只要主器件知道预期的配置、这就不应该成为问题。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    客户需要我们确认此拓扑是否可行。 他们希望回复终端客户。 那么、SCANSTA112所使用的拓扑是否已批准正常工作? 谢谢你。


    BR
    Patrick