This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动器和栅极之间的电阻器损坏

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614101/resistor-between-gate-driver-and-gate-is-getting-damaged

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC27324

您好!

  我在 闭环中运行我的两相交错升压 PFC 转换器。但是、我的其中一个 MOSFET 仅获取电流并损坏。此外、与特定 MOSFET 串联的电阻器(已损坏) 也会损坏、此电阻器涉及 MOSFET 的关断过程、我添加 了图表以供参考。

有人能告诉我造成损坏的可能原因是什么、我注意到、如果控制器设计不当、MOSFET 可能会损坏。

此致、

G.Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gannamraju、

    您应该能够在示波器上捕获事件。
    谨慎的触发和耐心可能使您能够捕捉事件。
    如果失败、您可以捕获它。

    我们需要更多地了解您的电路。
    您使用的是什么 PFC 控制器、MOSFET 驱动器、MOSFET 等?
    您能否发送原理图?
    您的图表未将其添加到您的帖子中。 使用丰富的格式、单击帖子框右下角的文本、以启用添加附件和工程图。

    这是覆铜 PCB 还是试验电路板?

    这是一份有关 MOSFET 栅极驱动的非常好的研讨会论文;
    www.ti.com/.../slua618.pdf

    我期待你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_1EDI20N12AF_2D00_DS_2D00_v02_5F00_00_2D00_EN-driver-IC-for-MOSFET.pdfe2e.ti.com/.../IPP60R099P6.pdfe2e.ti.com/.../charger_5F00_ckt-_2800_2_2900_.pdfwe将升压转换器用于 PFC,我已附上 MOSFET 数据表和 MOSFET 驱动器数据表以及下面的完整电路原理图。 我们将 在铜 PCB 而非试验电路板上实施电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gannamraju、
    我仍然没有足够的信息来提供完整的答案。
    由于 MOSFET 和驱动器都是 Infineon、您是否尝试联系他们的支持人员?


    我建议您查看 UCC28070两相交错式 CCM PFC 控制器产品文件夹。
    www.ti.com/.../UCC28070

    "技术文档"选项卡包含应用手册和其他设计示例。

    EVM 是一个很好的参考;
    《UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器用户指南》
    您可以购买该工具并探索波形。
    使用了 UCC28070 PFC 控制器和 UCC27324 MOSFET 驱动器。
    www.ti.com/.../ucc28070evm


    "工具和软件"选项卡包含许多参考设计。

    将 TI 参考设计与您的设计进行比较。
    1. PCB 布局
    2.组件选择和放置。
    3.使用的 IC

    这可能会帮助您找到问题的根源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ed Walker、我们尝试联系他们并等待回复。
    感谢您提供的参考资料。