This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:_PD ESD 引脚上允许的最大电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610100/tfp401a-maximum-current-allowed-on-_pd-esd-pin

器件型号:TFP401A

您好!

我们有一个应用、其中 TFP401APZP 由3.3V 电源供电、我需要从5.0V 电源驱动_DP 输入。

为了保护_dp 输入免受过压/过流情况的影响,我添加了一个串联电阻器来限制_DP 引脚的输入电流。

我依靠内部 ESD 二极管将输入电压钳制在安全水平。

但是、数据表没有关于这些输入引脚上 ESD 二极管电流容量的规格。

您能否帮助我们确定 TFP401APZP 上_PD 引脚上的内部 ESD 二极管的最大电流容量?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入将不能承受+5V 电压、您应将 PD#输入钳位到+3.3电压。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完全理解它们不能承受+5V 电压。 但是、我无法从外部将电压"钳制"到引脚。 此时我只能使用一个与该引脚串联的限流电阻器。 PD 是否具有 ESD 保护二极管、该二极管会将电压钳制到 VDD 轨? 如果是、ESD 保护二极管的电流限制是多少? 我的目的是将串联电阻器的值设置为一个远低于 ESD 二极管的额定电流的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向设计团队询问电流额定值、我们很快就会来这里。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias、您好!

    设计团队的请求是否有任何更新?

    此致、

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我被告知、我们通常不会指定、我没有二极管的电流能力。
    有一个评估模块使用33K 上拉至3.3V 以实现高电平、并短接至 GND 以实现低电平。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elias、您好!
    是的、我知道电流容量通常没有指定、因为数据表中没有列出电流容量、但我希望设计团队的某个人可以提供有关其设计支持的电流大小的信息。
    我还在数据表中看到了具有类似电路的应用(33K 上拉至3.3并分流至 GND)。 此电路完全不依赖于使用 ESD 二极管、我希望我有机会将驱动器电路限制为3.3V 以模拟此配置。
    此致、
    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了设计人员的反馈:

    "2kV HBM 电池的 ESD 电流处理能力通常约为1.3A"

    此致