This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:输入信号寄存器

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613799/ds110df111-register-for-input-signal

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

您好!

我们正在考虑将 TI 的 DS110DF111 2通道重定时器应用于我们的网络应用、并有如下问题。

是否有一个寄存器可以检查传入信号是否足以识别重定时器?

查询的原因是、当输入信号模式的眼图不良且坏信号恢复和输出时、检查是否存在由于 CDR 锁定而导致 CRC 数据包丢失的情况。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS。 DS125DF111具有输入信号检测功能。 当存在有效输入信号时、即当检测到的输入信号峰值电压超过某些定义的最小阈值时、信号检测电路被置为有效。 通道寄存器0x01位0是信号检测中断引脚。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道损耗与信号是否存在有关。 是否有任何可以使用最小信号电平或类似的东西来确认将正常眼图信号恢复到输入信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 重定时器主动测量 Rx 均衡阶段之后和 CDR 之前观察到的水平眼图张开度(HEO)和垂直眼图张开度(VEO)。 这些值用作 EQ 自适应过程的一部分。 此外、满足 HEO 和 VEO 的最低阈值是 CDR 门控锁的标准。 如果需要、用户可以通过 I2C 通道寄存器0x6A 调整 HEO 和 VEO 锁定阈值:

    地址

    (十六进制)

    默认值(十六进制)

    模式

    EEPROM

    字段名称

    说明

    6A

    7.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH3

    在建立锁定之前满足的 VEO 阈值。 LSB 步长是 VEO 的4个计数。

    6.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH2

    5.

    1

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH1

    4.

    0

    RW

    Y

    VEO_LCK_THRSH0

    3.

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH3

    在锁定建立之前达到的 HEO 阈值。 LSB 步长是 VEO 的4个计数。

    2.

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH2

    1

    1

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH1

    0

    0

    RW

    Y

    HEO_LCK_THRSH0

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的回答。

    为了改善丢包情况、我将结构更改为"切换芯片←重定时器←连接器←中继器←SFP +光学模块"、但重定时器发生 CRC 或眼图监控的次数似乎越来越多。

    中继器设置通过更改 VOD、EQ 和去加重值进行了更改。 请告诉我是否还有其他要检查的问题。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够进行故障排除、我需要有关您的链接的更多信息。

    重定时器和中继器之间以及中继器和 SFP+电气输出引脚之间在~5GHz 时的估计插入损耗是多少?

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师