This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:在转接驱动器之后无法看到 USB 3.0器件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613570/tusb1002evm-cannot-see-usb-3-0-devices-after-the-re-driver

器件型号:TUSB1002EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

大家好、我的设置是:

主机 PC --- >( USB A 至 USB B 电缆0.5米)----- >TUSB1002EVMRe-driver----- > USB 3.0记忆棒存储器

主机 PC --- >( USB A 至 USB B 电缆0.5米)----- >TUSB1002EVMRe-driver----- >(USB A 转 USB A 电缆1.5米)---------- > USB 3.0记忆棒存储器

我已经尝试过 USB 3.0和3.1端口、

我 还尝试了 EQ 和 Config 的不同跳线配置

但行为始终相同:我看到转接驱动器后面的器件处于 USB 2.0模式。  
我无法获得超过40 Mb/s 的传输速率

请注意,通过 USB 3.0窗口,设备可以连接到 SS 端口。(它已连接到 SS 端口)

我也在 Linux 中尝试过、我可以检查检测到的连接是否与 Windows 相同2.10。

因此、我不知道如何查看此转接驱动器后面的器件在3.0模式下成功工作。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、tikaka、

    是否可以沿跳线配置发送? 帮助我们诊断问题。

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tikitaka、

    我认为这里的问题是您的电缆较短、因此 TUSB1002过度均衡了信号。 请考虑使用更长的电缆(如1.8m)测试 EVM。 您是否有 USB 分析器、以便更深入地查看 USB 数据包并调试此问题?

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    我尝试过不同的跳线配置、但这里是我使用的最基本的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的建议、我已经按如下方式连接了 TUSB1002EVM:

    主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1.8米)----- >TUSB1002EVMRe-driver----- (USB A 转 USB A 线缆1.8米)--> > USB 3.0记忆棒存储器

    该行为仍然相同、无法从该配置中受益。
    实际上、我的目标是在5m 电缆后测试 USB 记忆棒、在5m 电缆的开头和结尾使用 TUSB1002。
    但目前我只是想看看 TUSB1002是否正常工作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tikitaka、

       您能否获得眼图测量值、以便我们可以估算您的实现方案的正确 EQ 设置?

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tikitaka、

    如果 Diego 的请求被淹没、这只是一条消息、可以让您重新关注这条线程。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我们可以使用 USB3.0上的差分信号来测量信号 TX 和 RX。

    当器件插入时、我们只能看到一些通信、然后我们不再有信令。

    它将移至 USB 2.0。

    然后、我们尝试大多数 EQ 配置和 CFG 选项、但没有成功。 (每次重新发送设备)

    我们不知道为什么很难看到 USB 3.0接口通过此转接驱动器工作。

    此致、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tikitaka、

       也许这与 此帖子 描述的不兼容问题相同。  权变措施是在 RX 差分对上包含交流电容器、如文章中所述。

    此致、

    迭戈。