Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
主题中讨论的其他器件:TUSB1002
您好!
我有 TUSB1002 EVM 评估板、用于测试 TUSB1002 的工作原理。 我已使用以下设置对其进行了测试。
a) PC (PCIe A 型端口) ------ 大容量存储棒(SanDisk Pendrive)。
b) PC (Thunderbolt Type C 端口) --- USB3.1 A 型转 B 型电缆 --- TUSB1002 EVM --- 大容量存储棒(SanDisk Pendrive)。
c) PC (PCIe Type C 端口) --- USB3.1 A 型转 B 型电缆 --- TUSB1002 EVM --- 大容量存储棒(SanDisk Pendrive)。
对于设置 A:
在 PC 上成功检测到大容量存储设备。
对于设置 B:
在 PC 上成功检测到大容量存储设备。
对于设置 C:
未检测到大容量存储设备。
我在不同 PC 上测试了相同的行为、并发现基于 PCIe 的 USB3主机控制器端口的 TUSB1002转接驱动器存在问题。
此致、
Trupesh Vasoya