工具/软件:Linux
:您好、工程师 M ü r
现在,我正在使用 4 ds90ub913 + 1ds90ub964+imx6,我有一些问题,请帮助我解决这些问题,谢谢。
1:在964,μ s 中、我有4 个串行器链接到1个解串器、我想设置4 个 SER_ID 和 SER_ALIAS_ID、但这只是一个寄存 器、如何区分4个串行器。
当我想在964中设置寄存器时、 是否有配置寄存器序列、
‘设置“Patgen Fixed Colorbar 1280x720p30”来测试964,是否需要设置其他寄存器? 我的配置如下