This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:数字复位分配

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607547/ds90ub934-q1-digital-reset-assignment

器件型号:DS90UB934-Q1

您好!

我希望您确认以下信息是否正确。

*我比较了寄存器映射 b/w 914A 和934。

然后、我发现以下差异。

根据934的数据表、数字复位1用于"复位包括寄存器在内的整个数字块"。 但是、另一方面、根据914A 的数据表、 数字复位1用于"复位 寄存器之外的整个数字块"。

"复位"寄存器的位1和位0的含义似乎与914A 相反。 我认为这些是兼容设备、因此我怀疑上述信息中的一个不正确。

请确认吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida、

    934和914A 的寄存器映射有很大不同。 我相信这两个问题都是正确的。 如果您发现您认为违反任一数据表的行为、请告知我们。

    谢谢、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、

    我确认了 DS90UB934和914A 的寄存器行为。
    因此、这两个寄存器行为都是数据表上的预期行为。 因此无需更改数据表。

    BR、
    Machida