This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:RD_x 电压电平和 SD 引脚使用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607900/dp83822hf-rd_x-voltage-levels-and-sd-pin-use

器件型号:DP83822HF

您好!  

我们在系统中使用 DP83822HF、通过 RGMII 连接到 CPU、并通过 Avago AFBR-5803ATQZ 连接到外部世界。

我们复制了 TIDA-00928E1_FO 原理图的连接和(大多数)部分。

1 -在这些连接中、SD 引脚(引脚24)不可用、因为 Avago 收发器提供的 SD 电平与引脚24所需的 CMOS 电平不兼容。 因此、如果不使用 SD、DP83822是否能够可靠地检测到连接?

2 -如果未使用 SD、您是否建议禁用它(通过硬件设置或寄存器)?

3 -当与外部世界建立连接时、通信不可靠。 我们可以在系统中执行 ping 操作、但失败次数为1、共3次。 我们希望确保 DP83822感知的电压电平正确、但在这些引脚上找不到任何规格(RD_P 和 RD_N)。 有线索吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    您不需要使用 DP83822的 SD 引脚来可靠地检测链路。 还有一种称为远端故障检测的方法。 这是光纤收发器和 PHY 交换的空闲流的一部分。

    2.如果不使用 SD、我建议您禁用 SD。

    3、TD 和 RD 引脚是否隔离? 接口引脚上是否有0.1uF 的直流阻断电容器?

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、感谢您回答我的问题。

    RD 和 TD 引脚与具有0.1uF 电容的收发器耦合、与 EVM 上的电容类似。
    我的问题是电容器两侧的电阻器。 我尝试过比其他值更好的值、但我没有 DP83822侧所需的电压电平、因此我不知道如何纠正这种情况。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    我很抱歉,这方面的答复延误了。
    DP83822是一款电流模式线路驱动器、因此您所需的只是 TD+、TD-、RD+和 RD-至 AVD (即3.3V)上的50 Ω 上拉电阻器。
    在直流阻断电容器的 AFBR-5803ATQZ 侧、请放置其数据表图7中所示的推荐偏置网络。
    查看 AFBR-5803ATQZ 数据表、您似乎需要在 TD+、TD-、RD+和 RD-引脚上使用82 Ω 的下拉电阻器以实现3.3V 工作电压。
    您还需要为 TD+、TD-、RD+和 RD-引脚连接130欧姆的上拉电阻器。

    最棒的
    Ross