This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800是否有 DOS 版本的工具来控制均衡器和去加重值?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612899/ds80pci800-if-ds80pci800-have-dos-version-tool-to-control-equalizer-and-de-emphasis-value

器件型号:DS80PCI800

你(们)好,先生  

1.如果我们希望使用主机  smbus 设置 均衡器和去加重值。 如果 TI 有任何工具(DOS 下)可以帮助控制?

例如,对于寄存器,CH0-CHB0 是否意味着 CH0实际对应于引脚定义的 INB_0通道? 那么8通道可以独立设置吗?

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们不提供基于 DOS 的工具。  Sigcon Architect 工具与 Windows 一起运行、可免费下载。

    www.ti.com/.../sigconarchitect

    是 CH0-CHB0 =从 INB_0 (引脚1-2)到 OUTB_0 (引脚44-45)的电路。  是的、所有8个通道均可单独配置。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    如果我们在 smbus 控制中进行设置。 并且 BIOS 在寄存器中没有任何写入操作。  如果 芯片寄存器默认为操作??

     

    2.如果遵循默认设置, smbus 控制中 ,8个通道是相同的,我对吗?

     

    VOD:1.2V (电压电平??)

    去加重功能:-3.5dB

    DQ:0x2F

     

    1.25/2.5/4G Hz 时的 dB 是什么意思

     

    3.取消置位阈值/置位阈值是什么意思

     

                                                                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    以下是您的问题的答案。

    如果我们在 smbus 控制中进行设置。 并且 BIOS 在寄存器中没有任何写入操作。  如果 芯片寄存器默认为操作??

    (Lee):是的、芯片寄存器将以 EQ、VOD 和 DEM 等的默认寄存器值开头

    2.如果遵循默认设置,在 smbus 控制中 ,8个通道是相同的,我对吗?

    (Lee):是的、所有8个通道都是相同的。  默认 VOD = 1.2V、DEM =-3.5dB、EQ =+24.4dB @ 4GHz。  这是一个非常高的 EQ 设置、不建议保持此设置。  对于大多数 PCIe 应用、EQ 的最终设置为数据表中的1级到4级。

    (Lee):  均衡器增益是在几个离散频率1.25/2.5/4GHz 下得出的。  这些是 PCIe Gen1 (2.5Gbps)、PCIe Gen2 (5Gbps)和 PCIe Gen3 (8Gbps)的奈奎斯特频率。

    3.取消置位阈值/置位阈值是什么意思?  

    (Lee): 取消置位和置位阈值用于信号检测功能。  在几乎所有情况下、都不需要调整这些设置。  我只 需允许 SD_TH 悬空即可启用默认设置。

    此致、

    Lee