This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EV400:延长 DisplayPort 电缆长度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32EV400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611289/ds32ev400-extending-displayport-cable-length

器件型号:DS32EV400

您好! 我一直在搜索 IC、以便将 DisplayPort 电缆长度延长到最多20米、从而驱动一个全高清显示器。 我计划将器件置于电缆中间以重新调节信号。 根据我到目前为止的研究、最简单的解决方案似乎是 DS32EV400 四路均衡器(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds32ev400.pdf)。

该均衡器可清除4个 DisplayPort 主链路的符号间干扰、然后使用限幅放大器对信号进行升压。 根据第13页、  如果要将器件放置在10米处、我应该将所有 BST_N 拉至高电平。

1) 1) 此 IC 是否适合我的应用(电缆延长)?
2) 2)除了 ISI 和压降、该芯片可能会处理这些问题外、还可能存在随机抖动和相位失真。 据我所知、均衡器无法处理它们。 我应该担心吗?
3) 3) AUX 和 HPD 似乎保持不变。 我认为 HPD 只是一个离散信号、所以没关系。 但是、AUX 信号能否在不进行均衡和升压的情况下传输20米?
4) 4)我是否应该研究其他 IC?   该设计将无法 支持 I2C。

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将转向高速接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominic:

    当然、您需要转接驱动器、您知道您使用的是 DisplayPort 版本吗?
    该器件支持高达3.2Gbps 的速率、DP1.1支持高达2.7Gbps 的速率、DP1.2支持高达5.4Gbps 的速率
    我们为 DP1.2、DP159 (作为 DP 重定时器)提供了 DP130受限转接驱动器来补偿抖动。

    我们实际上并不提供支持的长度、因为并非所有电缆都具有与抖动相同的损耗和其他影响、带宽受限通道和串扰会影响信号完整性。

    DP130监控链路训练并相应地进行配置、以设置电压摆幅和预加重。
    EQ 取决于 PE 设置、当没有 PE 时、2.7GHz (5.4Gbps)时的最大 EQ 为15dB。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

    感谢您的回答! DP 版本为1.2、用于单通道全高清视频。 我只是 尝试使用该器件来查看这是否起作用。
    对于 PCB 布局、我了解 建议使用4层电路板(HIGH_SPED_SIGNAL /GND/POWER/LOW_SPED_SIGNAL)。 对于4 个高速差分主链路、需要通过将布线长度设置为相同来匹配引脚、确保两 个差分布线对称、无过孔、并使用小型 SMD (0402?)  耦合电容器。 我是否可以做更多事情来确保保持信号完整性?  我可以想到的问题-最好还是尽量缩短布线长度?  如何知道正确 的布线宽度?  我知道 DP 阻抗是100欧姆。 对于独立扩展板、我是否需要将阻抗与输入和/或输出端的电阻器匹配?

    谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用0402或0201尺寸的电容器。

    使用100欧姆差分布线。  布线宽度将由电路板介电尺寸和布线之间的距离决定。  在短距离内、我更喜欢在空间允许的情况下使用轻耦合的布线。  连接器和器件周围的分线区域需要更紧密的耦合。

    DS32EV400的输入或输出端不需要电阻器。

    此致、

    Lee