This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0376:LMH0376时钟恢复器工作原理的新新人?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613173/lmh0376-new-rookie-for-how-the-lmh0376-reclocker-work

器件型号:LMH0376

我的 LMH0376无法锁定信号并恢复时钟。

该器件 LMH0376是否仅支持串行数字视频数据?

  • SMPTE ST 424、SMPTE ST 292和 SMPTE ST 259-C 兼容
  • 支持125Mbps、270Mbps、1.4835Gbps、1.485Gbps、2.967Gbps、 和2.97Gbps 串行数据速率操作
  • 支持速率为270Mbps 的 DVB-ASI 和速率为125Mbps 的 MADI

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andoon、您好!

    我对拖延答复表示歉意。

    LMH0376仅用于锁定 MADI 和其他 SDI 数据速率(270Mbps、1.4835Gbps、1.485Gbps、 2.967Gbps 和2.97Gbps)。 如果您发送任何其他数据速率、则需要将 LMH0376设置为旁路数据模式、以便输入信号仅进行均衡处理而不进行时钟恢复。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。