This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:如何保护 AM26LS31C?

Guru**** 2929640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612977/am26ls31-how-to-protect-am26ls31c

器件型号:AM26LS31

降级:

AM26LS31C 用于的 Encode 项目  

但 AM26LS31C 通常会损坏、并且没有信号。

是否有任何保护 AM26LS31C 的方法? 或任何新器件来替换它?

原理图如下所示:

没有任何保护。

我们可以添加 ESD 吗? 是否有任何建议?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    什么类型的 ESD (即 IEC 61000-4-2)以及您要测试的等级是什么? 我可以肯定地推荐一些保护选项、但我想了解我的产品组合中可能已经满足您需求的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价:

    非常感谢您的反馈、我与客户交谈过。  

    它们不需要特殊的 ESD、只需要保护输出。

    CPU 是 Xillinx 的 K7。

    请 提供一些保护选项。

    方框图如下所示:

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    我找到了一个可满足您需求的 TVS 二极管。 它具有两个通道、因此您可以使用一个器件来保护每个输出对。

    www.digikey.com/.../5233538