This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:100Base-TX 合规性测试-(2)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612818/dp83848q-q1-compliance-test-for-100base-tx---2

器件型号:DP83848Q-Q1

大家好、

下面的线程描述了100Base-TX 的合规性测试。
https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/491013/1773271?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Pseudo#1773271

在下面的每个测试项目中、我相信 DP83848Q-Q1 会自行生成测试模式、无需外部微处理器对其进行光绘。
我的理解是否正确?

ANSI X3.263-1995:附件 J AOI 模板、9.1.6上升时间、9.1.6下降时间、9.1.6上升下降对称、9.1.9发射抖动
ANSI X3.263-1995:9.1.2.2差分输出电压、9.1.4信号幅值对称、9.1.3波形过冲
ANSI X3.263-1995:9.1.8失真(占空比)
ANSI X3.263-1995:9.1.5发送器回波损耗、9.1.5接收器回波损耗

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以发表评论吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 请按照 e2e 线程中提到的步骤为各种测试配置 DP83848。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、您好!

    感谢您的支持。
    我可以问一个有关14T/6T 模式的问题吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/491013/1773271?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Pseudo#1773271
    >启用14T/6T 模式,在正14T 脉冲和负14T 脉冲之间交替,在每个正负脉冲之间交替6T。
    14T/6T 图形的以下图形是否正确?
    (+1、+1、+1、+1、+1、+1、+1、 +1、+1、+1、+1、+1、+1、 +1、+1、+1、+1、0、 0、0、0、0、0、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1、-1、-1)

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。