This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:我应该将哪个器件用作 USB 中继器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610313/tusb211-which-device-should-i-use-as-usb-repeater

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB2036TUSB212

你好

我们的客户希望使用 TUSBxx 器件延长 USB 电缆。

您能看到随附的文件并提出建议吗?

请访问 regardse2e.ti.com/.../Question-about-TUSB-devices.pptx

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamane、您好!

       对于此类实施、客户必须使用集线器、只需考虑 TUSB2036是全速集线器、如果您需要 HS (480Mbps)、我们建议您使用 TUSB4020B。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego

    感谢你的答复。

    请您再详细介绍一下。

    1:我们为什么不能在此用例中使用 TUSB211 (调节器器件)?   我们应该在哪种情况下使用 TUSB211?

    2:如果使用 USB 集线器件(TUSB2036或4020)、我们是否可以在默认 PID/VID 设置中使用该器件?

       我们是否必须单独设置 PID/VID?

    此致

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    在这种情况下、客户不会分离输出。 我认为使用某些 TUSB211s 比使用集线器更好、因为它们只使用一个端口。
    请告诉我您为什么推荐 TUSB2036或 TUSB4020B。 我认为使用集线器器件会超出规格。

    我知道您很忙、但如果您能完成此操作、我将不胜感激。

    此致、
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane、您好!

    问题是、您的电缆总共为15m、这段长度具有巨大的直流损耗、我们的器件无法补偿这种损耗。 这一点没有提到规格的最大电缆长度为5m (长3倍)。 因此、添加两个集线器将通道分成5m 段(这是因为每个集线器将接收并重新传输数据包)、从而使设计符合 USB 规范。

    是的、您可以使用具有默认 PID/VID 设置的集线器。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    我推荐使用集线器、因为由于电缆中的直流损耗、TUSB211无法支持此类长度。 我知道客户只会使用一个下行端口、但这仍然是安全的方法(实际上是目前为止唯一的端口)。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回复!

    我明白了。 TUSB211只是信号调节器。 它无法补偿直流损耗。 我是对的吗?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    根据您的回答、这是否意味着 TUSB211无法用于延长 USB 电缆长度?
    我们认为 TUSB211可用于扩展电缆、每5米或更短的距离进行一次转换。
    它是否存在错误?


    最恰当的考虑
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamane、您好!

    只要通道中的直流损耗允许最小振幅、TUSB211就可用于扩展电缆长度。 15m 是一条长电缆、需要直流增益。 TUSB211仅在 HS 传输期间校正信号的压摆率。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego

    感谢您的回答、TUSB211没有放大器来获得正弦信号振幅、是吗?

    请关闭此案例。

    最恰当的考虑

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamane-San、您好!

    没错。 如果您有兴趣、我们即将推出的版本 TUSB21/213 (估计未来几个月)具有幅值增益能力(但由于 USB 规范中的超时限制、仍需要15米的集线器)。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helle Diego

    感谢您的礼貌解释。

    我理解了它,所以请关闭此案例。

    谢谢你