This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:最大数据速率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613967/ds90ub953-q1-maximum-data-rate

器件型号:DS90UB953-Q1

您好、TI、


我对 DS90UB953数据速率有一些疑问。

请告诉我以下信息?

1. RGB888 (24位)数据的最大 PCLK 频率是多少?

2. YUV422 (16位)数据的最大 PCLK 频率是多少?

YUV420 (12位)数据的最大 PCLK 频率是多少?

4.关于 FPD-Link3串行数据支付,它是否包括 CSI2帧开销(不包括8B10B 编码) ?  

5、数据表中保存的"DS90UB953将数据格式化为40位长帧..."数据表是 SerDes 内核 40:1 吗?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    953此时是预发布器件、因此需要离线处理。 请联系您当地的 TI FAE 以获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由 TI FAE 离线处理的。