This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:为什么要进入挂起模式?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611875/tusb3410-why-into-suspend-mode

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

现在使用 TUSB3410时出现问题。
1.发生故障的 PCB 无法从 PC 端识别此器件。 检查晶振是否出现故障。
2.与 EVM 相比、存在以下差异
(a)。 PCB PIN2 (SUSP)故障测量值为2V (处于挂起模式)
      EVM PIN2为0V
(b)。 发生故障的 PCB 晶体不会振动、使用 EVM 更改 ABA 可能是正常工作。
3.为什么 PCB 在挂起模式下出现故障?
请参考图。 谢谢

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您对您使用的晶体有更多了解吗?

    您能否从晶体输出端获取布线?

    请提供 USB 连接图吗?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto  

    感谢您的回复。

    请参阅跟踪

    USB 跟踪

    晶体迹线

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    您是否尝试过在 EVM 上使用晶体? 您使用的冷冻机型号是什么?

    此致、
    Roberto