This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK3101使用环回函数获取错误数据...

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612556/tlk3101-get-wrong-data-with-loopback-function

降级器、

我的客户测试 TLK3101环回功能、发现他获得的输入和输出数据不同。

除了数据、环回的 CLK 是正确的并且测试时钟(GTX_CLK)为125MHz。  

是否有任何关于此问题的意见?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jill、您好!

    您能否提供配置(寄存器)?

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我将从客户处为您获取相关信息。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    TLK3101没有软件配置、我想获取有关其引脚配置(原理图)的信息、也请告诉我如何执行回送测试。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组