This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD11:RS485通信线路干扰

Guru**** 2585225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609323/sn75hvd11-rs485-communication-line-glitch

器件型号:SN75HVD11

大家好、我们使用 的是 SN75HVD11DR RS485收发器 IC。 我们将配置为全双工模式。 我们正在与两个器件进行1.5米的通信。电缆是双绞线。  

在传输信号时、我们会看到 RS485 A-B 线路上出现一些干扰。

蓝色通道- RS485方向。

收发器的粉色通道 TX 引脚

黄色通道 RS485 A/B

请找到波形和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们使用的是半双工模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geo Francis、

    由于器件从接收到驱动、因此在此期间、A 和 B 线路可能会在稍微不同的时间下降和上升、这可能会在启用驱动器时产生轻微的毛刺脉冲。 您能否在示波器上单独探测 A 线和 B 线? 此外、这是否会对您的接收器输出产生负面影响?

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我当时在行动中。 我们探测了信号。 请查找所附图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geo Francis、

    我刚刚订购了器件以查看此问题、我将尽快返回给您。

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geo Francis、

    在查看这些器件时、当方向信号从低电平变为高电平时、我在总线上没有发现任何固有的干扰。 对于 RS-485通信、通常在传输数据之间存在一段时间、在将一个驱动器拉高之前、两个驱动器都处于关闭状态、以避免任何重叠、因为两个正在通话的 RS-485收发器不应同时处于活动状态。 您的这段时间是多久?

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗