This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AVerMedia c725b 芯片组 TI TUSB73x0

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612714/avermedia-c725b-chipset-ti-tusb73x0

主题中讨论的其他器件:TUSB7340

我想为 avermedia C725B 捕获卡找到 Linux 驱动程序  

它似乎使用 TI TUSB73x0芯片组

我至少需要内核4.9驱动程序  

有可能吗?

我很喜欢

谢谢

alain_bellec@bbox.fr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB73x0使用默认包含的 xHCI Linux 驱动程序、因为内核2.6、您无需添加任何其他驱动程序。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Roberto Diaz,但是 ,请向我解释一下:

    几乎不可能在 Linux 上找到任何软件来使该卡完全正常工作 。

    我正在搜索几个月,但是:没有别的了。

    VLC 似乎与不兼容,无论我尝试什么,都不会再运行了  

    像 xine,smplayer,mplayer 等等...

    有人可以帮助我 吗?

    卡菲因不再使用此卡。

    我也尝试过 cinelerra 和 kdenlive,但没有人认出我的卡

    我需要一个驱动程序,但它在哪里?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB73x0是一款 PCIe 至 USB 主机、我们不熟悉 avermedia 板、您可以验证 TUSB7340器件是否已进行枚举?

    因此、您需要直接联系 avergedia 以获得电路板音频部分的任何特定支持。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对你的理解不是很好。

    它认为媒体不想对此卡进行任何反馈。

    似乎只有 Windows 驱动程序可用,但没有更多的 Linux 驱动程序。

    这就是我来这里的原因。 我想 查找 Linux 驱动程序。

    由于此卡使用您的芯片组,我将转向您。

    因为这也不是政治媒体。

    aver 介质对其产品不提供 Linux 支持。

    06:00.0 USB 控制器:德州仪器(TI) TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 主机控制器(修订版02)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 正确枚举了 TUSB7340、因此我们的器件驱动程序已安装。

    06:00.0 USB 控制器:德州仪器(TI) TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 主机控制器(修订版02)

    正如 Roberto 之前提到的、我们无法为您提供更多支持、因为您查找的驱动程序不适用于我们的器件。

    此致。