This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:MSP-EXP430G2、DP83822EVM:PHY ID 不可用

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613124/usb-2-mdio-msp-exp430g2-dp83822evm-phy-id-is-not-available

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DP83822EVM

下午好!

我正在尝试使用 MSP-EXP430G2 Launchpad 和 DP83822EVM 板运行 USB-2-MDIO。  根据 USB-2-MDIO 用户指南( www.ti.com/.../snlu197.pdf ),我已从 Launchpad 连接到 EVM。  在 EVM 上、我在 J6上的跳线处于 AVD INT 位置、CT INT 位置和 VDDIO INT 位置;J2跳线处于25MHz 位置;J10跳线处于 PU 位置;J11跳线处于 PU 位置。  EVM J14的 MDIO 引脚连接到 Launchpad 的 P1.5引脚。  EVM J14的 MDC 引脚连接到 Launchpad 的 P1.4引脚。  EVM 的 GND、Launchpad 的 GND 和 EVM 的 GND1转台连接到电源的接地端。  电源为 EVM 的 V+1转台提供5V 电压。  Cat 5E 电缆从 EVM 的 J12连接到连接伙伴。

EVM 的 AVD_LED 亮起。  EVM 的 VDDIO_LED 亮起。  EVM 的 D4 (链路 LED)亮起。

驱动程序已安装、软件已成功刷写到 Launchpad 上。  Launchpad 的 LED1和 LED2完全亮起且不闪烁。  Launchpad 的 J3上的跳线符合 USB-2-MDIO 用户指南。

Launchpad 通过 Launchpad 附带的 USB 电缆连接到计算机。  Launchpad 的 LED0亮起。  计算机的设备管理器上显示"MSP430 Application UART"。  USB-2-MDIO 将打开、并且可以选择波特率和 UART COM 端口。  可以打开端口,端口状态显示“* HW Connected *”



但是、当我运行文件>"查找 PHY ID"时、所有32个 PHY ID 都显示为"不可用"。  尝试选择 PHY ID 并读取寄存器或运行脚本会导致超时错误。

我尝试使用连接到 EVM J12的不同电缆、并且还尝试将这些电缆的另一端与链路伙伴断开;但所有 PHY ID 都不可用。

是否有任何想法、问题可能是什么?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jwun、您好!

    您能否使用万用表连续性测试仪验证 MSP430和 DP83822之间的 MDIO 和 MDC 引脚上的连接?
    您能否将 MSP430接地引脚连接到 J14连接器的引脚22或引脚24并重试?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Aniruddha、感谢您的回复。


    连接测试表明了这一点
    - DP83822的 MDC 引脚与 Launchpad 的 P1.4引脚之间的连接良好
    - DP83822的引脚 MDIO 与 Launchpad 的引脚 P1.5之间的连接良好

    我在连接到 DP83822 J14引脚22的 Launchpad 上尝试了 J6的 GND;但所有 PHY ID 仍然不可用。
    我还尝试了连接到 DP83822上 J14引脚24的 Launchpad 上的 J6 GND;但所有 PHY ID 仍然不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已完全断开电源、而是将 Launchpad 的 VCC 引脚连接到 DP83822的 V+1转台、并将 Launchpad 的 GND 引脚连接到 DP83822的 GND1转台。 (VCC 引脚上存在3.5V 电压。)

    PHY ID 1现在可用(没有其他 PHY ID 可用)、我似乎能够写入和读取寄存器。 我将从这里开始尝试此配置、但如果这是错误的、请告诉我。