This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:启动配置问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613968/tusb8041-start-up-configuration-question

器件型号:TUSB8041

我们将 TUSB8041用作2.0集线器。  我在阅读数据表时假设、使用下面显示的配置、集线器将使用在复位失效时采样的捆绑引脚启动、然后我们可以通过 SMBus 引脚访问该器件。  我们看到、当我们加电时(GRSTz 满足加电时序要求)、集线器不会启动、u-boot 不会找到器件。  如果移除 R227和 R228 (SMBus)、则器件上电正常。  我们可以安装 USB 记忆棒向下流、u-boot 可找到集线器以及向下流记忆棒。  SMBus 处于正常空闲状态、SCL/SDA 上拉至3.3V。  我是否不正确地阅读了数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始帖子中似乎未显示原理图。  我要第二次去了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您的原理图尚未显示、但是、如果 SMBUSz 被置为有效、TUSB8041将不会连接到 USB 主机、直到通过向寄存器0xF8h 的位0写入1来清除 cfgActive 位。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我通过内部电子邮件收到了您的原理图、但 SMBUSz 设置仍然是问题的最可能原因。 问题是否已解决?

    谢谢、
    JMMN