This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:VCCI 端子电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614126/ucc21520-vcci-terminal-voltage

器件型号:UCC21520

您好!

我们收到了客户关于 UCC21520的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑 VCCI 电压、3.3V 或12V。 它们关心 IC 的热量。
如果 VCCI 端子中包含内部 LDO、则功率损耗会产生热量。 因此、3.3V 可能更好。 但3.3V 接近于建议的最小输入电压。
IC 的 VCCI 端子中是否有内部 LDO? 12V 输入电压的情况是否会产生超过3.3V 的热量?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    感谢您使用 UCC21520。 我是该器件的应用工程师。

    让我来看看您的问题、我会再向您提问。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    感谢您为您的客户提供 UCC21520支持。
    VCCI 的工作电流不是功耗的重要考虑因素、因为它仅为2mA。 因此、在3.3V 时的功耗将为6.6mW、在12V 时的功耗为24mW。
    这仅是大约17MW 的功率耗散差异、因此我将使用 VCCI 偏置、这对客户来说非常方便、并且高于 INA 和 INB 输入信号。 VCCI 偏置电压需要等于或高于输入信号正峰值电压。
    请在 E2E 主题上确认您的问题是否得到了解答。
    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 让我确保有一件事。
    为什么 VCCI 电压需要高于或等于输入信号(INA、INB)正峰值电压?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    我希望前面的答案能帮助您解决问题。
    对于需要更高或与输入电压相同的 VCCI 电压、请参阅数据表"绝对 最大额定值"中的第6.1节。
    原因是输入信号的二极管耦合到 VCCI 以共享 ESD 保护。 因此、有一条连接 VCCI 的二极管路径、该路径不用于维持从输入引脚流向 VCCI 的长时周期电流。
    由于 VCCI 范围非常宽、从3.3V 到18V、这不应成为设计中的一个限制。

    此致、
    Richard Herring