This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:配置文件文档存在问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613847/tusb8020b-issues-with-documentation-for-configuration-file

器件型号:TUSB8020B

我正在研究一个配置文件来对 EEPROM 进行编程、并在规格表中遇到了一些令人困惑的信息。

具体而言、每个偏移有三个区域似乎与"默认"或复位值相关。

1) 1)带有寄存器名称的行、该行以[RESET = xxxx]结尾

2) 2)黄色线下的行、显示每个位的值

3) 3)在表中、标记为"Reset"的列

有时、这三种器件都具有相同的数据、有时它们是不同的。 该文档从未说明这三个文件中的每一个都应该是什么、因此在确定配置文件中应该包含什么内容时、这有点困难。

其中一个特别重要的参数是器件配置寄存器偏移05。 位1表示它是 R/W、因此我需要在文件中添加一些内容、但说明中只显示使用默认值、但上面的三个字段对于默认值不一致。 因此、我不知道要在文件中放入什么内容。

偏移09 PHY 配置寄存器显示一切都是保留的、但有些位是 R/W、这三个字段又是不同的、我应该在这个偏移中放置什么?

接下来是关于自定义字符串。 文档中说使用 UTF-16LE、我对这一点的理解是每个字符需要两个字节、因此长度字段应该是字符数的两倍。  大写"A"的 LE 编码在低字节偏移中具有41h、在高字节偏移中具有00h。 是这样吗?

谢谢、

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    寄存器5中的位1应为0、X 值仅表示位3和位4的值可能取决于相关的引脚配置。

    寄存器9的所有值都应为0、这肯定是图12第二行中的拼写错误。

    是的、每个字符的 UTF-8编码需要两个字节。 我的注释显示字节顺序已交换、因此 EEPROM 文件中的"A"将为"41 00"。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果您有任何疑问、请发布、否则我将关闭此主题。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种方法只能解决一个问题、制造和产品的字符串在 Mac 上可见并显示、但在 Windows 上不可见(至少 win8和 win10尚未在 Win7上尝试)。 它与编程板完全相同、但在不同操作系统上的显示方式不同。

    Windows 必须查看未更改的其他内容。 我们已经详细介绍了详细信息列表中的每个参数、没有任何变化。 我们确保知道哪一个是 TUSB8020B。

    如果我们的窗户客户能看到灯串会更好、但这不是一个表演障碍。

    谢谢、

    John S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    无论主机如何、TUSB8020B 都报告相同的描述符。 如果要检查 Windows 计算机上报告的描述符、可以加载 usbview.exe (这是一个可从 Microsoft 免费获得的调试应用程序)。 安装实用程序、在左侧窗口中选择集线器、选择 Options > Config Descriptor、然后选择 Options -> Auto Refresh、然后按 F5。 您应该能够在右侧窗口中看到集线器报告的大多数描述符。 集线器将有两个实例(一个用于 USB 2.0、另一个用于 USB 3.0)。

    此致、
    JMMN