This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:DS90UB927QEVM:驱动程序无法正常工作

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB927Q-Q1, ALP, DS90UB948-Q1EVM, DS90UB927QEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610214/ds90ub927qevm-ds90ub927qevm-driver-doesn-t-work

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1、 DS90UB927Q-Q1、 ALP、 DS90UB948-Q1EVM、 USB2ANY

我们正在尝试使用 DS90UB927Q-Q1评估板连接 DS90UB948-Q1评估板并解决一些问题。 首先、我们下载了实用程序: 模拟 LaunchPad 框架实用程序、发现该实用程序无法执行同时提及 DS90UB927Q-Q1和 DS90UB948-Q1评估板的2个版本。 而 DS90UB927Q-Q1使用较旧版本、无法识别 USB 驱动程序。 即使从文件路径连接到主机 PC 手动安装驱动程序仍然失败。 因此、我们无法继续测试。 请查看您的网站并亲自尝试:

DS90UB927Q-Q1的 ALP 版本为1.55.0010

对于 DS90UB948-Q1、这与927Q-Q1相同

实际上、它们是不同的

我们从实用程序页面下载了 DS90UB948-Q1的 ALP 并获取文件名:SNLC048B

我们从实用程序页面下载了 DS90UB927Q-Q1的 ALP 并获取文件名:SNLC045C

我们尝试 了 DS90UB948-Q1EVM 的两个版本。 司机工作得很好!

我们尝试 了 DS90UB927QEVM 的两个版本。 司机不工作!!!

您能否为 Win 10提供正确的驱动程序? 我们发现您的评估板使用 Cypress 的 USB 芯片组、但从 Cypress 下载驱动程序后、您的评估板仍然无法与主机 PC 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    UB927 EVM 是一种旧设计、如您所知、它使用 Cypress 的 USB 芯片组、请从 Cypress 的网站获取其驱动程序。

    在这种情况下、如果您仍然无法很好地安装 Cypress 的驱动程序、您可以尝试:

    1.使用 TI 的 USBtoANY 模块桥接 UB927的 I2C 接口和计算机的 USB I/f、并运行 ALP 以访问 UB927

    2.您可以从 UB948侧远程访问 UB927。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    Cypress USB 驱动程序的更多信息

    我们通过从 Cypress 网站直接下载试用了 Cypress 的 USB 驱动程序、但 ALP 显示 EVM 和主机之间无连接。 这意味着驱动程序无法工作/无法识别。 我们从 ALP 的文件路径尝试了驱动程序。 驱动程序也不起作用。

    USBTOANY 模块

    我确定这是什么? 您是指 USBTOGPIO/USBTOUART 等其他 EVM? 我尝试搜索 USBTOANY 模块、但在此处从 Google Search 获取未命中结果、但从 USBTOGPIO 板获取。 我认为我们手头没有 USBTOANY 模块、可以通过它来试验您的指示。

    请从 DS90UB948-Q1侧远程访问 DS90UB827Q-Q1 EVM

    如何?  我们是否需要设置寄存器/远程访问是否需要其他设置? 众所周知、DS90UB927Q-Q1串行器支持高达720p 60 FPS 的数据速率、DS90UB948-Q1支持高达1080p 的数据速率。 那么、这是2个 EVM 之间的时序问题。 我们是否需要为每个 EVM 侧设置一些值?  

    谢谢

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    更新我们尝试使用2个评估板的最新状态。 正如附加的屏幕截图所示、驱动程序现在运行良好、但我们仍然无法连接两个板。 如下图所示、我们为 ALP Nano USB (948/927)设置了2个器件、但当我们选择其中一个器件时、信息始终显示错误的器件。 在以下情况下、我们选择了 DS90UH948、但获取有关925/926的信息。 这真的很奇怪。 无论我们设置了什么、它都将显示不匹配的链接。  我们是否应在寄存器/跳转中设置一些值以匹配 DS90UB948-Q1和 DS90UB927Q-Q1评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    从 GUI 消息中、您不会通过 ALP 链接 EVM。

    您只能在 ALP Nano USB 菜单中设置一个器件、请确保您在 ALP 工具中具有 UB927或 UB948配置文件。 有关详细信息、请访问 snlu165.pdf 中的 page21~page23。

    此致、

    Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    您是说通过 ALP 使用 EVM 时、我们只能使用 NANA USB 和 USBTOANY 中的任何一个? 因为在用户手册中、我们看到 ALP 在第21页~第23页中不能设置一个器件。 当我们将 USB 连接到 PC 主机然后启动 ALP 应用程序时、nano USB 似乎会自动设置。 我们可以手动更改吗? 如果我们没有正确的器件配置文件、我们可以从哪里下载? 为了在2个器件之间建立连接、我们是否应该为2个具有2个 Alps 的 PC 准备好2个 EVM (DS90UB948-Q1/DS90UB927Q-Q1)? 或者我们只需要设置一个器件?

    顺便说一下、我们尝试了 Cypress 的 eZ-USB 驱动程序、但该驱动程序仍然无法识别。 我们使用 Notepad++打开 CYUSB3.INF 以添加新的 VID&PID。 我们不确定驱动程序是否正常工作、但在启动 ALP 时、应用程序会自动为 DS90UB927Q-Q1 EVM 获取合适的微型 USB。 遗憾的是、Connection Betweeb DS90UB948-Q1和 DS90UB927Q-Q1 EVM 仍然出现故障。 这里与 DS90UB948-Q1 EVM 和 DS90UB927Q-Q1 EVM 有所不同。 DS90UB927EVM 与 ALP 配合使用时工作非常顺利、但 DS90UB948-Q1的工作非常糟糕。 我们假设 DS90UB948-Q1板有问题。 但是、正如以下屏幕截图所示、当我们将板连接到 PC 主机时、ALP 会立即在 USB2ANY 中指定合适的器件。 我没有设置任何内容。 当我们在"工具"中选择每个选项时、软件将始终处于待定状态并显示无反应。 这就是为什么我们怀疑董事会异常。

    并从以下屏幕截图中:

    如果 USB 主机和器件之间建立了连接、DS90UB927Q-Q1 EVM 的 LED 始终呈红色、DS90UB948-Q1始终呈绿色。


    此致
    明亮