This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2060:PCI2060需要查找产品页面上没有的更多信息。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651464/pci2060-pci2060-need-to-find-some-more-information-not-on-the-product-page

器件型号:PCI2060

我需要更多信息。 来自 TI 的 PCI2060 (   CWDS 内部器件型号参考- 17E653-10Z)

 

功率耗散(内核和 I/O)

封装热参数

复位时序规格、(例如#个周期)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivano、

    我们将查看这一点、我们将尽快发送该数据。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我何时会获得所请求的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivano、

    很抱歉耽误您的时间、但由于这是一个非常旧的器件、我们正在努力获取此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivano、

    以下是器件的热参数。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):47.1.
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):15.8
    Result - Theta JB (标准数据表值):35.0
    结果- psi JT (标准数据表值):0.6
    结果- psi JB (标准数据表值):34.8.

    此致、
    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使用:

    66MHz 主时钟

    33MHz 次级时钟

     

    该应用程序具有 匹配的所有辅助总线时钟长度、包括发往桥的33MHz 时钟。

    因此、我们不需要 PCI2060生成的任何次级时钟。

     

    理想情况下、我们将使用异步次级时钟输入(33MHz)为电桥计时。

    S_CLK 是否仍需要由长度匹配的33MHz 时钟驱动?

     

    是否可以确认突出显示的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有没有幸运吗?