This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:DS25CP104A IBIS AMI 模型

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651870/ds25cp104a-ds25cp104a-ibis-ami-model

器件型号:DS25CP104A
主题中讨论的其他器件: DS25BR120

为了进行分析、我使用的是 DS25CP104A 组件、但标准 IBIS 模型不支持 eq/pre-amphasis。

从另一个帖子中我知道 IBIS AMI 模型可用。 我需要做什么才能获得相关模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjan、

    为了共享该器件的 IBIS-AMI 模型、我们需要与您建立 NDA。 您是否有您正在与之合作的 TI 现场联系人、我们可以通过谁对此进行安排?

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    与此同时、我通过 TI 联系人收到了 IBIS 模型相关信息。
    我开始使用该模型进行仿真、但现在面临一些有关正确眼罩的问题。
    整个拓扑结构是一个非常长的连接器、电路板和电缆链、并且在接收器端没有太多信号。
    我以240Mbps 的速度运行仿真。 是否有更多有关该速度下确切眼罩的信息?

    此致、
    Arjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjan、

    当您提到"眼罩"时、这是否与"眼图"相同、或者您是否尝试在眼图顶部叠加眼罩?

    如果可能、我想知道您是否可以存档项目并将其发送给我、以便我们可以在我的 PC 上查看。

    是 ADS 中的仿真吗?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    实际上、我在眼图上或多或少地叠加了一个眼罩、以便能够验证眼睛张开度是否足够大、以便进行正确的通信。 很难将数据表中的数据转换为正确的眼罩(最小眼图张开度)。
    我想我可以存档项目并让您看看、但我正在使用 Mentor Graphics Hyperlynx 进行仿真、而不是 ADS。 因此、不要知道您是否也可以访问它。
    另一个想法是在链中使用 DS25BR120以另一条路驱动信号。 是否还有适用于 DS25BR120的 IBIS-AMI 模型?

    此致、
    Arjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjan、

    我们的模型均已使用 ADS 进行仿真、因此我认为我无法查看您的存档项目。 但是、如果您有要分享的眼图、这可能是我们了解当前情况的一种方式。

    使用 DS25BR120可能有助于对信号振幅进行额外的提升、尤其是在各种连接器和迹线损耗之后。 但是、请注意、由于 DS25BR120和 DS25CP104A 只有信号调节机制来改善衰减损耗、因此您的系统可能仍会遇到阻抗不连续性的影响(导致反射)。

    关于 IBIS-AMI 模型、我们没有专门用于 DS25BR120的模型。 但是、DS25CP104A 实现了类似的数据路径设计、可重复使用以代替 DS25BR120的放置位置。

    谢谢、

    Michael