This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR111或 DS100BR210是否可以与 DS125BR820配合使用?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820, DS125BR111, DS100BR210, DS100BR111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651535/ds125br820-can-ds125br111-or-ds100br210-used-with-ds125br820

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件:DS125BR800ADS125BR111DS100BR210DS100BR111DS110DF111

大家好、我想在主板上使用一个8通道中继器、在线路卡上使用2通道中继器。 如果 在主板上使用 DS125BR820 (或 DS125BR800A)、如何选择线路卡上的双通道中继器芯片? DS125BR111是否适用?  

是否有关于中继器或重定时器的选择指南?

在我们的设计中、我们有10G SFP+线卡和5G QSGMII 卡。 SFP+卡具有4个 SFP+模块和4个 SFP+通道。 QSGMII 卡具有1个 QSGMII 通道。 为我的设计推荐的中继器或重定时器芯片组是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zhonghe、

    选择中继器主要取决于以下因素:

    1.您正在运行哪种协议?
    2.所需的通道/通道数是多少?
    3.最大数据速率是多少?

    根据10G SFP+和5G QSGMII 应用中中继器的用例、我推荐以下选择指南: www.ti.com/.../snla225.pdf

    另请注意、本指南是在发布 DS125BR820和 DS125BR111高级线性中继器之前发布的。 与前几代器件(DS125BR800A、DS100BR210、DS100BR111)相比、这些器件可提供更高水平的线性均衡、这在需要链路训练的应用中尤其有用。 请注意、高级线性均衡的代价是最大 CTLE 增益降低。

    您是否有一个方框图显示系统中端点到端点的插入损耗? 查看此信息将帮助我们确认 DS125BR820和 DS125BR111是否最适合。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    下面是系统图。 最大10G 布线长度约为10000mil、最大5G 布线长度约为20000mil。  

    连接器在10GHz 时的插入损耗约为-1.8dB、在10GHz 时的回波损耗约为-10dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zhonghe、

    由于最大布线长度为10英寸(10G)和20英寸(5G)、因此我建议将 DS125BR820或 DS125BR111用于您的应用。

    如果您在此应用中需要重定时器、我建议您使用 DS110DF111。 请注意、重定时器不支持链路训练、但我认为这不会成为您的应用中的问题。 链路训练是 IEEE802.3 10G-KR (以太网背板)的一项要求、但从您的描述来看、您的线卡似乎没有使用此协议。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    放置中继器时、我是否应将它们放在 RX 侧? 这用于 TX 路径、将中继器放在线路卡上、而对于 RX、放置在主板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zhonghe、

    我会将它们放在数据路径的接收端附近。 这将为中继器 CTLE 提供最具线性的响应。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已回答