This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:RS-485稳健总线

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651059/sn65hvd1785-rs-485-robust-bus

器件型号:SN65HVD1785
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1786SN65HVD1781StrikeTPS54360

你(们)好

我正在尝试使用 SN65HVD1785设计稳健的电路

电路电源12-48V DC

在使用40V 直流电源的测试期间,我故意将总线 A (PIN6)错误地连接至 V+(40V),但 IC 出现故障。

我对新 IC 进行了多次相同的测试、但结果相同、IC 失效

我需要我的电路在接线错误的情况下永远不会出现故障、我是否错过了我的设计中的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Macit、您好!

    您可能需要在 A 和 B 信号线路上添加 TVS 二极管以提供额外保护。 仅将 A 或 B 线路连接至+40V 不会损坏 HVD1785器件、 但是、如果通过电缆进行此连接、则在连接/断开短路或收发器输出切换时可能会出现一些电压尖峰(因为这些情况会导致电缆电感的电流突变)。 我怀疑这些可能会导致收发器损坏、但当发生短路时、您可以通过监控示波器上的 A 和 B 线路来进一步验证这一点。 (如果这样做、请小心确保探头或示波器输入能够承受高电压。 电阻式衰减器可能有助于保护测量设备。)

    以下文章进一步详细介绍了如何根据应用/收发器规格选择合适的 TVS 二极管:

    e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的回复并完成澄清。
    我现在了解了故障原因、但我希望 SN65HVD186中包含嵌入式 TVS!
    我将尝试使用 TVS 二极管、并在这里分享结果。

    此致