This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:2个 TUSB8041、支持 USB 2.0 &放大器;每个3.0

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182148/tusb8041-2-tusb8041-to-support-usb-2-0-3-0-each

器件型号:TUSB8041

团队、

客户想要检查需要 USB 2.0和3.0 集线器控制器解决方案的设计、是否可以在每个端口中使用 TUSB8041IRGCR、1 TUSB8041需要支持返回 USB 2.0? 或者是否有其他更好的建议?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8041同时支持 USB2和 USB3。  您可以同时将端口1用作 USB2、将端口2用作 USB3。

    此致

    Brian